This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:不能将寄存器设置为在 SMBus 从模式下工作

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690147/ds100mb203-the-registers-can-not-be-set-to-take-into-effort-in-smbus-slave-mode

器件型号:DS100MB203

你(们)好

在我的原理图设计中、引脚 ENSMB 连接到 VDD、电阻为1k Ω、以设置 SMBus 从模式、但我发现寄存器可以设置好、覆盖位设置好、

但这并不是一项努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个方面需要检查。

    如果您使用 的是 VDD_SEL =悬空、则还应将 ENSMB 引脚连接到3.3V。  如果 VDD_SEL = GND、则 针对 SMBus 受控模式连接 ENSMB = 2.5V。

    为了使 SMBus 寄存器的更改生效、应向寄存器0x06写入值= 18'h

    此致、

    Lee