请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100MB203 你(们)好
在我的原理图设计中、引脚 ENSMB 连接到 VDD、电阻为1k Ω、以设置 SMBus 从模式、但我发现寄存器可以设置好、覆盖位设置好、
但这并不是一项努力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我的原理图设计中、引脚 ENSMB 连接到 VDD、电阻为1k Ω、以设置 SMBus 从模式、但我发现寄存器可以设置好、覆盖位设置好、
但这并不是一项努力。