This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408:TCA6408A 的参数

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690401/tca6408-the-parameters-of-tca6408a

器件型号:TCA6408

尊敬的团队:

您能帮助提供以下 TCA6408A 信息吗? 谢谢你。

 

最高准温度(Tj)
(°C)

θja μ A
(C/W)

Θjc Ω 或 Ψjt Ω  
(C/W)

PD
(瓦特)

TCA6408ARSVR  

 

184.

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    Theta-jc 为62.3 C/W

    PSI-JT 为2.5 C/W

    PD (max)可通过使用 Vcc 和 ICC 的绝对最大值来估算、得出的功率为1.3W、但请记住、该值是最坏的情况。

    最高结温是一个小问题,要得到一个...的保持 如果器件未通电、则器件可能需要大约150°C 的温度。 如果器件通电、我怀疑器件仍能在150C 下工作、但会超出建议的范围、这意味着可能不符合数据表规格、FIT (时基故障)率将受到影响。

    谢谢、

    -Bobby