请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6408 尊敬的团队:
您能帮助提供以下 TCA6408A 信息吗? 谢谢你。
|
|
最高准温度(Tj) |
θja μ A |
Θjc Ω 或 Ψjt Ω |
PD |
|
TCA6408ARSVR |
|
184. |
|
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jim、
Theta-jc 为62.3 C/W
PSI-JT 为2.5 C/W
PD (max)可通过使用 Vcc 和 ICC 的绝对最大值来估算、得出的功率为1.3W、但请记住、该值是最坏的情况。
最高结温是一个小问题,要得到一个...的保持 如果器件未通电、则器件可能需要大约150°C 的温度。 如果器件通电、我怀疑器件仍能在150C 下工作、但会超出建议的范围、这意味着可能不符合数据表规格、FIT (时基故障)率将受到影响。
谢谢、
-Bobby