This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:DIR 引脚在 GPIO 模式下不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711407/tusb322i-dir-pin-not-working-in-gpio-mode

器件型号:TUSB322I

你好

我只想使用 TUSB322I 来检测电缆的方向、但 DIR 信号不会改变。 如果我测量 CC1/2线路、如果未连接电缆、我将获得12.8Hz 信号;如果连接电缆、我将获得4.8V 信号;如果连接电缆、我将获得另一条 CC 线路上的0.4V 信号。 如果将电缆转至另一侧、则会发生这种情况。

VBUS 有一个连接5V USB 电源的909k 电阻器、ADDR 引脚为 NC、EN_N 直接接地。 所有其他引脚都有上拉电阻器。 I2C 未连接。

DIR 引脚为什么不改变? ID 引脚也不起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 UFP、DFP 还是 DRP 应用中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个 DFP 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIR 引脚上的上拉电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 连接至3V3、

    ID 和 OUT3将200k 连接到5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个原理图、以便我更好地了解器件实现吗? 未插入器件时和插入器件时的 DIR 和 ID 引脚电压是多少? 还请包括器件方向翻转时的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 ADDR 引脚应为 NC、因此我切断了 PCB 上的线。 我还将 R106和 R107的电阻值更改为200k。

    DIR 信号的10k 上拉电阻位于另一页上。

    CC1/CC2为12.8Hz、不带电缆、通过连接的电缆、一条线路为4.8V、另一条0.4V。 当电缆翻转时、这会按预期发生变化。

    VBUS_DET ist 0.48V

    DIR 保持在3.3V、OUT3和 ID 保持在5V、无论是否连接电缆

    OUT1和 OUT2为 NC、因为 R175和 R176未放置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIR 引脚上的10k 上拉电阻在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚连接到 TUSB1046翻转输入端、10k 上拉电阻位于另一个原理图表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供器件插入时 CC1、CC2、ID、DIR 和 VBUS_DET 的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉红色 CH3:VBUS_DET

    深蓝色通道4:CC1

    浅蓝色 CG2:CC2

    黄色 CH1:ID

    我只有一个4通道示波器、但 DIR 不会像 ID 那样发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    VBUS 应由 ID 引脚控制。  根据 Type-C 规范、VBUS 必须为低电平、直到 CC 引脚切换停止且经过100ms 去抖时间。  您的轨迹显示 VBUS 在整个时间内都存在。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、现在它按预期工作