Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I
你好
我只想使用 TUSB322I 来检测电缆的方向、但 DIR 信号不会改变。 如果我测量 CC1/2线路、如果未连接电缆、我将获得12.8Hz 信号;如果连接电缆、我将获得4.8V 信号;如果连接电缆、我将获得另一条 CC 线路上的0.4V 信号。 如果将电缆转至另一侧、则会发生这种情况。
VBUS 有一个连接5V USB 电源的909k 电阻器、ADDR 引脚为 NC、EN_N 直接接地。 所有其他引脚都有上拉电阻器。 I2C 未连接。
DIR 引脚为什么不改变? ID 引脚也不起作用。