This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983:如何更改 TPS65983正电压转换压摆率

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, CSD17527Q5A, TPS65982, TPS65981EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688876/tps65983-how-to-change-the-tps65983-positive-voltage-transitions-slew-rate

器件型号:TPS65983

您好,在那里

当我验证 type c PD 控制器 TPS65983源功能时、我发现 PP_EXT 到 VBUS 正电压转换压摆率超出数据表规格、 我不知道如何满足数据表中的规格、是否有任何方法可以更改正电压转换的压摆率?

以下是源功能测试记录、压摆率= 666V/S

和规格、压摆率= 30000V/S 最大值

谢谢、

Picher  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Picher:

    欢迎来到 E2E 世界。
    TPS65983仅用于构建 Thunderbolt 生态系统、您是否正在使用 Thunderbolt? 如果没有、我建议使用 TPS65981、它具有 TPS65983所具有的所有功能。
    从图中可以看到、压摆率太高。 您能否说出直流/直流的器件型号以及外部电源路径的 MOSFET? 因为 MOSFET 直流/直流的压摆率和并联电容可能会对 VBUS 电压转换压摆率产生影响。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    现在、我使用 TPS65983作为 USB PD 拉电流、灌电流和双角色端口应用、我认为 TPS65983能够做到这一点。

    我使用直流电源为 PP5V0和 PP_EXT 供电、它始终通电。 外部 MOSFET 是 CSD17527Q5A、而没有外部并联电容器的 MOSFET、我知道向 MOSFET GS 添加外部并联可以改善 SR、但我认为这不是一种好方法。

    我还验证了 TI 的 TPS55982 EVM 模块、PP_EXT 到 VBUS 的压摆率也很高、如下图所示、SR=15V/378uS=39682V/S

    我认为芯片规格参数与外部器件无关、芯片上是否存在任何因素、如防火墙等。可以帮助配置压摆率?

    此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    遗憾的是、TPS65982无法控制电压转换的压摆率。

    从您的答复中可以看到、您使用单个直流/直流来获取 PP_EXT 上的所有电压、因此在设计电路时、我们需要控制电压转换的转换率。 我不知道您的直流/直流器件型号、如果其开关频率过高、您应该找到一种降低压摆率的方法。 通常、我们使用 GPIO 来获得不同的输出电压、如下图所示。 您可以添加一个电阻器和一个电容器来控制 PP_EXT 上电压转换的压摆率。

    如果它可以解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"   

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是说我没有使用直流/直流电源、我使用的是实验室直流电源、您可以考虑 PP_EXT 始终具有电压、例如它始终为20V、因此我无法根据 PP_EXT 输入更改压摆率。 也许我只能 通过使用 VBUS 做一些事情来获得所需的 SR、也许可以在 VBUS 中添加一个外部 MOSFET 并通过 GPIO 对其进行控制、对吧?

    感谢你的帮助。

     

    此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    TI 是否有类似的产品、如 TPS65982、可控制电压转换的压摆率?

    此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    您是否意味着使用 PP_5V0作为5V 电源并将实验室直流电源连接到 PP_EXT? 如果是、则电压从 PP_5V0转换到 PP_EXT。 您可以选择具有高 Qg 的 MOSFET、这可能会有所帮助。

    在实际应用中、DC/DC 的电压由 GPIO 控制、GPIO 可改变分压电阻的值。 正电压转换要求适用于整个系统。

    如果您没有构建 Thunderbolt 生态系统、我建议使用 TPS65981、以下是我在 TPS65981EVM 上测试的 PP_EXT 的电压转换、压摆率在规格范围内。

    我希望这有助于解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    TPS65981可以在内部配置压摆率还是需要选择合适的外部 MOSFET 来满足规格要求?

    谢谢、此致、

    Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Picher:

    遗憾的是、TPS65981无法控制压摆率。 如果您打算构建自己的电路板、我们可以选择合适的 MOSFET 和直流/直流电源。 如果您有进一步的问题、我建议您在此处发帖进行进一步讨论。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    再次感谢您的帮助、如果我有其他 有关 PD 控制器的问题、我将在此讨论。

    此致、

    Picherlu