器件型号:TPS65983
您好,在那里
当我验证 type c PD 控制器 TPS65983源功能时、我发现 PP_EXT 到 VBUS 正电压转换压摆率超出数据表规格、 我不知道如何满足数据表中的规格、是否有任何方法可以更改正电压转换的压摆率?
以下是源功能测试记录、压摆率= 666V/S
和规格、压摆率= 30000V/S 最大值
谢谢、
Picher
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS65983
您好,在那里
当我验证 type c PD 控制器 TPS65983源功能时、我发现 PP_EXT 到 VBUS 正电压转换压摆率超出数据表规格、 我不知道如何满足数据表中的规格、是否有任何方法可以更改正电压转换的压摆率?
以下是源功能测试记录、压摆率= 666V/S
和规格、压摆率= 30000V/S 最大值
谢谢、
Picher
您好 Hao、
现在、我使用 TPS65983作为 USB PD 拉电流、灌电流和双角色端口应用、我认为 TPS65983能够做到这一点。
我使用直流电源为 PP5V0和 PP_EXT 供电、它始终通电。 外部 MOSFET 是 CSD17527Q5A、而没有外部并联电容器的 MOSFET、我知道向 MOSFET GS 添加外部并联可以改善 SR、但我认为这不是一种好方法。
我还验证了 TI 的 TPS55982 EVM 模块、PP_EXT 到 VBUS 的压摆率也很高、如下图所示、SR=15V/378uS=39682V/S
我认为芯片规格参数与外部器件无关、芯片上是否存在任何因素、如防火墙等。可以帮助配置压摆率?
此致、
Picher
尊敬的 Picher:
遗憾的是、TPS65982无法控制电压转换的压摆率。
从您的答复中可以看到、您使用单个直流/直流来获取 PP_EXT 上的所有电压、因此在设计电路时、我们需要控制电压转换的转换率。 我不知道您的直流/直流器件型号、如果其开关频率过高、您应该找到一种降低压摆率的方法。 通常、我们使用 GPIO 来获得不同的输出电压、如下图所示。 您可以添加一个电阻器和一个电容器来控制 PP_EXT 上电压转换的压摆率。
如果它可以解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
此致、
Hao
尊敬的 Picher:
您是否意味着使用 PP_5V0作为5V 电源并将实验室直流电源连接到 PP_EXT? 如果是、则电压从 PP_5V0转换到 PP_EXT。 您可以选择具有高 Qg 的 MOSFET、这可能会有所帮助。
在实际应用中、DC/DC 的电压由 GPIO 控制、GPIO 可改变分压电阻的值。 正电压转换要求适用于整个系统。
如果您没有构建 Thunderbolt 生态系统、我建议使用 TPS65981、以下是我在 TPS65981EVM 上测试的 PP_EXT 的电压转换、压摆率在规格范围内。
我希望这有助于解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
此致、
Hao