This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541可靠性数据

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687466/iso1541-iso1541-reliability-data

器件型号:ISO1541

我正在查找 ISO1541上的可靠性数据,但在您的站点上找不到这些数据。

您能将我指向网页、还是提供此数据?  我特别想在50°和80°的结点寻找 MTBF/FPMH 数字,以获得60%的置信度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格伦、

    www.ti.com 上的可靠性数据估算器目前不支持隔离器件、对此我感到抱歉。
    我已从我们的内部系统中提取此信息、请在下面找到 ISO1541的 MTBF/FIT 数据。 谢谢。

    MTBF:2.48E+09
    时基故障 :0.4
    使用温度:55°C 环境温度
    可信度:60%


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Koteshwar。 这些数据很有用、应该能够从中获得我需要的信息。