This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:菊花链实现和 I2C 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685565/ds250df810-daisy-chain-implementation-and-i2c-question

器件型号:DS250DF810

大家好、

我有一位客户使用 DS250DF810、下面有几个实施问题、我希望了解以下内容:

1)对于 DS250DF810、如果我们在复位期间(通过 READ_en_n)启用此器件作为 i2c 上的主器件、则在读取 EPROM 数据(通过 ALL_DONE_n 置位来发出信号)后、 器件是否会自动切换到从模式,以便连接的微处理器可以通过 I2C 连接到 DS250DF810?

2) 2)我们计划 为每个器件提供单独的 READ_EN_n 控制。 在这种情况下,如果我们要将 CAL_CLK_OUT 以菊花链模式连接到 CAL_CLK_IN 以菊花链模式,其中一个器件的 READ_En_n 置位是否会中断下游器件的 CAL_CLK_IN?

感谢您的提前帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    1)。 当器件配置为 SMBus 主模式(EN_SMB =悬空)时、通过将 READ_EN_N 置为有效、可启动 EEPROM 读取操作。 要返回 SMBus 从模式-连接到外部处理器-我们需要通过1K 欧姆电阻器将 READ_EN_N 置为无效并将 EN_SMB 拉为高电平。

    2)。 CAL_CLK_OUT 是 CAL_CLK_IN 的缓冲版本、不受 READ_EN_N 状态的影响。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    如果您询问在 EEPROM 之后使用从模式、此语句可能有助于清除问题。 如果您希望在 EEPROM 主模式下启动、请从 EEPROM 加载设置、 然后从外部 MCU/MPU 控制器件在 EEPROM 加载后、我们的转接驱动器和重定时器器件均设计为在器件在启动时成功从 EEPROM 读取其新的默认设置后恢复到从模式。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal 和 Nasser:

    感谢您在提供详细信息方面的帮助。 客户提供的一些详细信息、我想让客户运行、看看我们是否可以分享其他见解:

    • 我们计划在不 使用 EEPROM 的情况下初始化 DS250DF810ABVR 重定时器。
    • 如果初始化仅在从模式下使用重定时器、那么初始化序列是什么、并且完成寄存器设置以对器件进行编程、从而使器件进入工作状态? 这有助于我们确认初始化时间。

    感谢您的帮助和见解、

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    DS250DF810应用中将使用什么数据速率。 可以使器件加电并使用默认寄存器值运行。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的深入见解。  我想跟进客户的应用、他们计划在25.78125Gbps 和28.05Gbps 速率下使用此器件。 他们是否能够在没有 EEPROM 的情况下初始化此内容?

    感谢您的帮助和帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    此配置需要通过 SMBus 寄存器或 EEPROM 进行编程。

    25.78125 和28.05Gbps 速率将使用以下寄存器值进行编程。

    0x60 = 74

    0x61 = C0

    0x62 = 20

    0x63 = C6

    0x64 = FF

    此致、

    Lee