Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810
大家好、
我有一位客户使用 DS250DF810、下面有几个实施问题、我希望了解以下内容:
1)对于 DS250DF810、如果我们在复位期间(通过 READ_en_n)启用此器件作为 i2c 上的主器件、则在读取 EPROM 数据(通过 ALL_DONE_n 置位来发出信号)后、 器件是否会自动切换到从模式,以便连接的微处理器可以通过 I2C 连接到 DS250DF810?
2) 2)我们计划 为每个器件提供单独的 READ_EN_n 控制。 在这种情况下,如果我们要将 CAL_CLK_OUT 以菊花链模式连接到 CAL_CLK_IN 以菊花链模式,其中一个器件的 READ_En_n 置位是否会中断下游器件的 CAL_CLK_IN?
感谢您的提前帮助和致以最诚挚的问候、
Jerry