请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4S012 主题中讨论的其他器件: TIDA-01243
您好!
我的客户希望将 TPD4S012用于 USB 典型 C 连接器上具有480Mbit/s 的 USB2.0。 连接器的配置请参见附件。
D+和 D-引脚将按照 TIDA-01243中所述进行连接(请参阅附件中的)。
是否可以在此处使用 TPD4S012或者您是否有进一步的建议? 我们的 D+和 D- USB Typ C 保护器中的双选件不是必需的。
非常感谢
祝你一切顺利、