This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:与 USB 典型值 C 一起使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012, TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713302/tpd4s012-using-with-usb-typ-c

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器件: TIDA-01243

您好!

我的客户希望将 TPD4S012用于 USB 典型 C 连接器上具有480Mbit/s 的 USB2.0。 连接器的配置请参见附件。

D+和 D-引脚将按照 TIDA-01243中所述进行连接(请参阅附件中的)。

是否可以在此处使用 TPD4S012或者您是否有进一步的建议? 我们的 D+和 D- USB Typ C 保护器中的双选件不是必需的。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrike2e.ti.com/.../USB2.0-Typ-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以使用 TPD4S012、但是、如果您仅保护两条线路、则可以查看我们的双通道器件。