Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044 大家好、
我们的客户在 I2C 模式下使用 TUSB1044。
然后,他们希望在 Vcc=0V 时将上拉电压施加到“FLIP/CPL”和“CTL0/SDA”引脚。
如果您有任何疑虑、请告知我们吗?
(例如、上拉电压泄漏到 Vcc 引脚。)
此致、
Kanemaru