This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044 -在 Vcc =0V 时,关于“FLIP/CPL”和“CTL0/SDA”引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689625/tusb1044-tusb1044---about-flip-scl-and-ctl0-sda-pin-at-vcc-0v

器件型号:TUSB1044

大家好、

 

我们的客户在 I2C 模式下使用 TUSB1044。

然后,他们希望在 Vcc=0V 时将上拉电压施加到“FLIP/CPL”和“CTL0/SDA”引脚。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

(例如、上拉电压泄漏到 Vcc 引脚。)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideto、

    TUSB1044 "FLIP/CSL"和"CTL0/SDA"引脚具有失效防护功能、因此您描述的情况应该可以正常使用。 为了限制电流、请确保在这些引脚上有一个上拉电阻器(~4.7K)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru