This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540EVM-623:未响应 D+脉冲

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710094/tps2540evm-623-not-responding-to-d-pulse

器件型号:TPS2540EVM-623

您好-

尝试运行 CDP 模式(所有跳线关闭、S1设置为 CDP)我在使模块做出响应方面遇到问题-想知道我是否有损坏的电路板? 当器件驱动 D+时、我永远不会在 D-上得到一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您如何为电路板供电? 或通过外部电源将其插入笔记本电脑? 此外、您将 EVM 连接到哪个器件进行充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由上游主机供电-我发布的跟踪中的 PC、但我们还尝试了嵌入式器件、该器件具有所需的1.5A 电源(但尚未使用握手芯片)。 据我报告、在早期调试中、也尝试了外部电源、但我没有尝试的示波器跟踪。  

    充电设备是 Samsung Galaxy Tab A6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这可能是一个坏板、但可能性很低。 不过、您可以订购另一个 EVM 以了解情况。 我建议连接外部电源、尝试使用与您之前测试过的电话不同的电话、然后查看错误是否仍然存在。 如果是、请向我发送另一张出现问题的屏幕截图、并为您的 EVM 设置拍照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam -

    嗯,无论出于什么原因(可能是用户错误;-)评估现在运行正常-跟踪是预期的。

    很抱歉让你感到很疼!

    MarkD