This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:过压反应

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546, TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704800/tps2549-overvoltage-reaction

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:ASHTPS2546TPD1S414

您好!

我对芯片对输入上的过压有何反应感兴趣。 它是否无法打开、关闭或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ash、

    该设备的专家目前不在办公室。 我会确保他返回时得到你的答案。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    数据表中的以下部分说明了 TPS2549对 OVP 事件的反应

    请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这不一定能回答我的问题。 根据数据表、最大输入电压为7V。 在这种情况下、电压可能会超过7V。器件如何对高于其最大值的输入电压做出反应? 是否有某种会关闭器件的失效防护?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    当您说输入电压时、您是指向 TPS2546提供电压的系统电压、还是指在连接到 VBUS 的电压超过7V 时的 VBUS 电压?

    如果您询问的是 TPS2546的电源电压、则没有针对该电压的保护。 如果为器件提供的电压超过7V、则存在损坏器件的风险。

    如果您询问的是 VBUS 上的 OVP 保护、TPS2546内部也没有针对该保护的保护。 但是、您可以将 TPD1S414等器件与 TPS2546串联、以便在连接器上发生 OVP 事件时保护 VBUS。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将获取为 TPS2549供电的系统电压、而不是 TPS2546。 我猜我对 TPS2549也会有相同的答案、对吧?

    客户遇到输入电压为6.5V 加上10%容差的情况、可能会达到7V 以上。他们想知道是否有办法保护 TPS2549免受损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    我不建议为系统提供6.5V 电压、因为最大工作电压为6.5V。 任何高于此值的部件有损坏风险的部件。 我建议将电压降至5V、以确保器件不会损坏。