This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:HD3SS3411支持 SATA Gen3 (6G)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711829/hd3ss3411-can-hd3ss3411-support-sata-gen3-6g

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

您好!  

我想知道 HD3SS3411是否支持 SATA、以及是否有2通道或4通道版本?  

我们还需要温度范围为:-40至100。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3412是4通道版本、但额定温度为0 - 70C

    HD3SS3411的额定温度仅为85C

    任一器件都可以支持 SATA 6Gbps

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    它似乎与数据表相差100度:

    如果这是错误的解释、请帮助评论。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。  我们的产品文件夹中的参数表需要更新。  数据表确实正确。

    此致、

    Lee