This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:OUT/B 和 INA/B 线路上的电容器端接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685753/ds80pci402-capacitor-termination-at-outa-b-and-ina-b-lines

器件型号:DS80PCI402

您好!

问题1. 是否必须将电容器放置在 OUT_xx、OUTB_xx 和 INA_xx 和 INB_xx 线路上? 放置这些电容器的首选位置是什么?
它是否靠近 INA/B_xx 引脚且远离 OUTA/B_xx 引脚?

问题2. 到目前为止、我的理解是 OUTA/B_xx 引脚是输出引脚、而 INA/B_xx 是输入引脚类型。 但第4页错误地提到了这些引脚的方向。 为什么?

问题3. RATE 引脚在通过1K 连接到 VDD 时处于保留状态? 这种情况下保留的术语是什么意思? 在该模式下是否可以进行第2代去加重?

问题4. 对于信号 SD_TH、"R"在第16页的表:5中表示什么?

谢谢、此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    1.是的。首选位置是远离输出引脚且靠近输入引脚。  通常、PCI Express 中的交流耦合电容器与发射输出放置在同一 PCB 上。  如果系统中有另一个电路板、则电容器可能已经位于该电路板上。  无需两组串联的交流耦合电容器。

    2.第4页有一个排印错误。 OUT/B 引脚确实是输出。

    3、与1K 电压 VDD 相连的速率功能不是 DS80PCI402的有效输入配置。  未指定此模式下的操作。

    输入配置引脚有4种可能的状态:0、R、浮点和1。

    0 = 1K 至 GND

    R = 20K 至 GND

    F =浮动(无连接)

    1 = 1K 至 VIN 或1K 至 VDD (在2.5V 模式下使用 VDD、在3.3V 模式下使用 VIN)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您回复我的问题。
    我的问题 Q2Q3 Q4的答案已完全解决、Q1中仍有一些疑问。 在开始介绍之前、我将简要介绍项目要求。

    作为项目的一部分、正在开发定制的 Kintex-7 FPGA (410T)板。 并且 、此定制 FPGA 板和 PC (主板)之间的数据传输计划通过 PCIe Gen2 x4通道进行。
    在 PC (主机)端、正在使用来自 terasic 'PCA3'的主机适配器。
    www.terasic.com.tw/.../archive.pl
    自定义 Kintex7 FPGA 板与主机适配器 PCA3之间的连接是通过 Molex 的 iPass 连接器电缆(3米:0745460403)建立的。

    问题1. 在定制 FPGA 板的原理图设计中、耦合电容器仅放置在 FPGA 的发送通道上、而不是接收器通道上。
          这种连接是否正确? 请查看随附的方框图。

     

    问题2. PC 端的主机适配器 PCA3已将 DS80PCI402作为其一部分。 但我们仍在开发中的定制 Kintex-7 FPGA (410T)板的原理图中整合 DS80PCI402。
           在同一 PCIe 路径中可以有两个 DS80PCI402驱动器吗? 在这种情况下、是否需要额外注意?

    问题3. 由于 PCA3已经有 DS80PCI402驱动器、是否建议在不包含任何 DS80PCI402驱动器的情况下设计 Kintex-7 FPGA (410T)板?

    问题4. 请帮助我获取 DS80PCI402的 IBIS 文件、以便使用 Hyper-lynx 执行 SI 分析。

    再次感谢您的持续支持。

    此致
    Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepak

    我不会在路径中放置额外的 DS80PCI402转接驱动器。

    FPGA 板将仅需要 Tx 引脚上的电容器。 TerasIC 板的 Tx 引脚上已经有电容器、这些电容器连接到 FPGA Rx 引脚。

    可通过向 以下链接发送邮件来获取 IBIS-AMI 模型。  

    www.ti.com/.../snlm143

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您建议首选位置远离输出引脚、并靠近交流耦合电容器的输入引脚。

    但是、为什么所有输入电容器都位于 DS80PCI402 EVM 上的连接器上?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    DS80PCI402 EVM 设计为通用型。  由于它在所有高速连接上都有 SMA、因此也添加了交流耦合电容器。  这有助于连接示波器和发生器等大多数现代测试设备。

    此致、

    Lee