您好!
问题1. 是否必须将电容器放置在 OUT_xx、OUTB_xx 和 INA_xx 和 INB_xx 线路上? 放置这些电容器的首选位置是什么?
它是否靠近 INA/B_xx 引脚且远离 OUTA/B_xx 引脚?
问题2. 到目前为止、我的理解是 OUTA/B_xx 引脚是输出引脚、而 INA/B_xx 是输入引脚类型。 但第4页错误地提到了这些引脚的方向。 为什么?
问题3. RATE 引脚在通过1K 连接到 VDD 时处于保留状态? 这种情况下保留的术语是什么意思? 在该模式下是否可以进行第2代去加重?
问题4. 对于信号 SD_TH、"R"在第16页的表:5中表示什么?
谢谢、此致
Deepak V