This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:CAN#39;t 从封装中辨别极性

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711863/tpd1e05u06-can-t-tell-polarity-from-the-package

器件型号:TPD1E05U06

您好!

我已应用 TI store 的 TPD1E05U06DPYR 样片进行评估。

订单号为1910774。

但我们无法从封装中辨别极性。 在放大镜下、其外观如下:没有指示极性的线条、没有器件标识。

由于他们需要100多个器件、因此他们还从一些当地供应商(而非 TI 经销商)购买样片、但它有一条线显示极性、器件标识为 C2、如下所示、具有相同的放大器。

客户从当地供应商处购买的产品似乎符合数据表的要求。 但我从 TI store 得到的不是。 这很奇怪。 有人能告诉我们为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1999384
    在这篇文章中、它说应该有一条线标记引脚1。

    因此、对比将使客户认为 TI store 的器件是假的、但当地供应商的器件是真实的、这令人尴尬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    应该有一个像您所展示的图片那样的标记。 我会再次检查一下、在显微镜下移动部件时没有显示标记。 我知道有时候显微镜的光会使它看起来好像没有标记。 此外、如果该器件已经焊接和取下、则可能会损坏器件顶部、使标记不再可见。
    我将与我们的团队跟进、看看是否存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、
    移动部件不会显示标记。
    该器件是全新的、由我直接交给客户。
    从当地供应商处购买的器件的标记在相同的范围内可以很好地看到、并且已焊接在电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在跟进此事。 我正在给您发送电子邮件并关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金马伦
    谢谢你。
    我可以在我们的实验中观察标记。 这似乎是由他们的放大器引起的。 调整显微镜放大倍数后、他们也可以看到标记。 只是我们的标记并不像当地供应商的标记那样明显。