This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:连接器和接收器之间的什么位置放置 SN75DP119?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711758/sn75dp119-where-between-the-connector-and-the-receiver-to-place-sn75dp119

器件型号:SN75DP119

你(们)好

我有一个简短的问题。  

我应该将 SN75DP119放置在连接器和接收器之间的什么位置?  

我应该将芯片放置在更靠近连接器的地方、还是应该将芯片放置在更靠近接收器的地方? 如何决定?  

谢谢!  

 Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、

    通常、应将 SN75DP119放置在更靠近连接器的位置、但对于您的应用、您可能需要考虑损耗发生的位置、并将 SN75DP119放置在这些损耗之后(即、SN75DP119只应放置在前置通道插入损耗小于 SN75DP119的最大 EQ 的位置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik、

    明白了。 我应该将 SN75DP119的哪个规格称为上面提到的最大 EQ?

    谢谢!
    Py Tsai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py Tsai、

    SN75DP119的最大接收器 EQ 为6dB。 请参阅数据表中的下图、请参阅"引脚功能、RGY 封装"表。