This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:SN65LVPE512问题

Guru**** 2552480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, SN65LVPE502A, TUSB7340, SN65LVPE512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686316/sn65lvpe512-sn65lvpe512-problem

器件型号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他器件:TUSB522PSN65LVPE502ATUSB7340

大家好、我们目前在 多个传统系统上使用 LVPE512器件。 大约在今年、我们计划很快在新设计中采用两个或更多的级联 LVPE512器件、那么我们可以这样做吗? 如果不是、原因是什么? 如果我们使用新 的 TUSB522P 器件会怎么样?  

我看到 Moises Garcia 对 Dror 说:"我们已经看到了一些与 LVPE512的互操作性问题、无法将它们级联放置。TUSB522P 是 LVPE512的改进版本、完全支持 USB3.1 Gen1 (5Gbps)"  

我们希望在2018年5月的第一周之前收到 TI 的答复、我们对此表示感谢。 等待回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常没有需要两个或更多级联 LVPE512的应用。 您在级联中需要它们的应用是什么? 我不确定该 E2E 帖子是否正确、但会进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB522P 可支持级联拓扑。 级联 LVPE512的问题与检测连接的 LVPE512的接收器端接有关。 由于 LVPE512仅在上行和下行端口上检测到已连接器件的 Rx 端接后才会启用其 Rx 端接、因此直接连接 LVPE512会导致两个器件都无法启用端接。 TUSB522P 具有可实现级联的改进型逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5811.Two-USB3-repeaters-in-Series.pptx

    Michael 和 Undrea、感谢您的快速回复和详细解释。 在级联拓扑中使用多个添加的 TUSB522P 是一个好消息。  您是否期望级联拓扑存在任何其他信号质量和时序问题?

    附件是系统 USB 图、其中包括我对 TI 的一些问题(Undrea 回答了第3个问题)。 希望图表对您有所帮助。 (供参考、SN65LVPE502A 当前用于此系统中的其中一个卡、我们计划稍后切换到 TUSB522P。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从图中、您只需要一个 TUSB522P、第二个中继器仅补偿4英寸的损耗。 因此 FR4的长度不会产生如此大的损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清我的理解、您是指40英寸还是4英寸的损失?  我要求在主机和添加单个中继器的 USB 电缆连接器之间提供40"-45" FR4损耗路径是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清这一点、一个 TUSB522P 可以补偿40"-45"前置通道损耗以及3m 电缆上的损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、感谢您的回复。 很棒! 现在我还有其他问题:
    1) 1) TI 应为在 TI 主机控制器侧具有40"-45" FR4损耗的 TUS522P 建议使用哪些驱动器去加重和接收器均衡设置?
    2) 2)我对 TUS522P 的驱动器去加重和接收器均衡设置有相同的问题、电缆侧的3m 电缆损耗是多少?
    3) 3)我对主机 TI TUSB7340控制器驱动器的驱动器去加重功能和接收器均衡设置有疑问、但具有40"-45" FR4损耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从40"-45" FR4接收的通道的 TUSB522P 设置将在 EQ 上为9BD、在 DE 上为-3BD。 从3米电缆接收的 TUSB522P 设置将为6dB EQ 和-6.2DB DE。 TUSB7340上的 DE 应为-3dB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 TUSB7340上提供了建议的 DE 设置、通道损耗为40"-45"、但自适应均衡设置如何?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于接收器均衡器配置、您应该使用完全自适应、FTC 正常设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Michael 的迅速支持。 我阅读了 SN65LVPE512数据表、其中包含一些良好长通道的仿真结果、但 TUSB522P 数据表中没有。 TI 是否对您将与我分享的 TUSB7340和 TUSB522P 组合进行过任何仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我们没有该器件组合的仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何 TUSB522P 器件仿真、如 TI 针对 SN65LVPE512器件的仿真? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有仿真、但您可以使用 IBIS-AMI 模型进行仿真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我有 TI 的 TUSB522P 器件的仿真结果进行比较、这将是很好的选择。 好的、如果我需要更多有关该器件的问题、我会再次联系 TI。 非常感谢您的大力支持和再见!