我们计划开发一个单向通信系统。 第一个系统将仅包含传输、第二个系统包含接收。 我们计划将 VCSEL 型激光二极管用于 Tx 侧和 PIN 光电二极管。 两者均以1.2GB/s 的速度工作。 请为发送器和接收器部分(如 激光驱动器、电源控制、 PIN 光电二极管的前置放大器等)建议解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划开发一个单向通信系统。 第一个系统将仅包含传输、第二个系统包含接收。 我们计划将 VCSEL 型激光二极管用于 Tx 侧和 PIN 光电二极管。 两者均以1.2GB/s 的速度工作。 请为发送器和接收器部分(如 激光驱动器、电源控制、 PIN 光电二极管的前置放大器等)建议解决方案。
您好、Sharvery、
感谢您关注 TI 的光学器件。
我们拥有支持4Gbps 速率的 VCSEL 激光驱动器、后置放大器和 TIA 产品系列 、非常适合您的1.2Gbps 应用。 请 查看 以下器件:
VCSEL 驱动程序:ONET4291VA;
后置放大器:ONET4251PA;ONET4291PA;ONET4201PA;
TIA:ONET4291TA;
如果您对上述任何器件有任何疑问、请告知我们。
谢谢、
SRI
您好、Sri、
感谢您的即时反馈。
BR
Sharvery
您好、Sharvery、
请在 下面查找我对您问题的回答:
SRI:DIN+/-是模拟数据输入引脚、必须使用 0.1μF Ω 电容器与传入数据线路进行交流耦合。 它们使用100 Ω 电阻器在片上进行差分端接;
SRI:是的、TIA 采用裸片形式、通常位于 PIN-光电 二极管之后的 ROSA 内部、而后置放大器位于 ROSA 外部。
SRI: ONET4251PA 上的 DOUT+/-是 CML 输出引脚、 也必须是交流耦合。
希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、
SRI