This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动器放大器;探测器支持 IC、用于1.25Gbps 发射器和光电探测器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4291VA, ONET4291PA, ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687905/driver-detector-supporting-ic-s-for-1-25gbs-emitter-and-photo-detector

主题中讨论的其他器件:ONET4291VAONET4291PAONET4201PAONET4251PAONET4291TA

我们计划开发一个单向通信系统。 第一个系统将仅包含传输、第二个系统包含接收。 我们计划将 VCSEL 型激光二极管用于 Tx 侧和 PIN 光电二极管。 两者均以1.2GB/s 的速度工作。 请为发送器和接收器部分(如 激光驱动器、电源控制、 PIN 光电二极管的前置放大器等)建议解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    感谢您关注 TI 的光学器件。

    我们拥有支持4Gbps 速率的 VCSEL 激光驱动器、后置放大器和 TIA 产品系列 、非常适合您的1.2Gbps 应用。 请 查看 以下器件:

    VCSEL 驱动程序:ONET4291VA;

    后置放大器:ONET4251PA;ONET4291PA;ONET4201PA;

    TIA:ONET4291TA;

    如果您对上述任何器件有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    感谢您的即时反馈。

    1. 哪个接口用于连接 VCSEL 驱动器( ONET4291VA )和主机处理器( SerDes->LVDS、LVPECL )? ( DIN+和 DIN-)
    2. 我希望跨阻放大器连接在后置放大器和 PIN 检测器之间。 不是吗?
    3. 让我知道该接口可用于后置放大器(ONET4251PA)的 DOUT+和 DOUT-引脚与主机处理器之间。

    BR
    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    请在 下面查找我对您问题的回答:

    • 哪个接口用于连接 VCSEL 驱动器( ONET4291VA )和主机处理器( SerDes->LVDS、LVPECL )? ( DIN+和 DIN-)

    SRI:DIN+/-是模拟数据输入引脚、必须使用 0.1μF Ω 电容器与传入数据线路进行交流耦合。 它们使用100 Ω 电阻器在片上进行差分端接;

    • 我希望跨阻放大器连接在后置放大器和 PIN 检测器之间。 不是吗?

    SRI:是的、TIA 采用裸片形式、通常位于 PIN-光电 二极管之后的 ROSA 内部、而后置放大器位于 ROSA 外部。  

    • 让我知道该接口可用于后置放大器(ONET4251PA)的 DOUT+和 DOUT-引脚与主机处理器之间。

    SRI: ONET4251PA 上的 DOUT+/-是 CML 输出引脚、 也必须是交流耦合。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    SRI