This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:DESAT 电平位移

Guru**** 2938830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707933/iso5852s-desat-level-shift

器件型号:ISO5852S

你好。

我最后在 ISO5852上组装了支架。 我进行实验、以保护 IGBT 免受短路的影响。 在第1张图-软短路、第2张图-硬短路。 芯片2个引脚(DESAT 引脚)上的黄色 uge (+15V ON、-15V -OFF)、绿色集电极电流(0.2mV/A)和蓝色电压。  在第一种情况下、保护按预期运行-当电压达到9V 时、晶体管关闭。 在第二个实验中、当引脚上的电压+ 25V 时、它会关闭。 为什么晶体管不能以9V 的电压旋转???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    为了让我们更好地了解您的系统、您能否分享您的测试电路原理图和测试过程的简要说明? UCE、IC 和 IC_Rog 的信号是什么? 谢谢。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    由于我们没有听到您的反馈、我们必须假设您已经解决了您的问题。 如果您想发布您解决问题的方式以帮助其他社区成员、这将是一个很好的选择!

    如果您尚未解决、请提供熊所要求的信息、我们将与您一起解决。