请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 你好。
我最后在 ISO5852上组装了支架。 我进行实验、以保护 IGBT 免受短路的影响。 在第1张图-软短路、第2张图-硬短路。 芯片2个引脚(DESAT 引脚)上的黄色 uge (+15V ON、-15V -OFF)、绿色集电极电流(0.2mV/A)和蓝色电压。 在第一种情况下、保护按预期运行-当电压达到9V 时、晶体管关闭。 在第二个实验中、当引脚上的电压+ 25V 时、它会关闭。 为什么晶体管不能以9V 的电压旋转???