This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:用于开关 MOSFET 的负输入电压还是零输入电压?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688209/iso5851-negative-or-zero-vin-to-switch-the-mosfet

器件型号:ISO5851
主题中讨论的其他器件: ISO5451

尊敬的同事:

对于 ISO5851或 ISO5451、有0V 电压来开关 MOSFET 还是真的需要负电压来关闭 MOSFET?

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好传真:

    我们建议为功率 FET 在高频开关且栅极电压振铃较高的应用提供米勒钳位功能和负电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、

    感谢您的回复。 高频和高栅极电压是什么意思? 您是否有 f 和 V 范围、我仍可以使用0V 来关闭 MOSFET?

    谢谢、
    传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好传真:

    负电压用于在 PWM 信号为低电平时将 FET 钳位为关断状态、并防止 FET 由于米勒电容而错误导通。 当栅极电压 Rining 为高电平时、建议使用负电压、这通常发生在 FET 以高 dv/dt 压摆率进行高频开关时。 电压振铃也取决于 PCB 板设计。 因此、很难简单地设定一个电压和频率范围。 通常、我们建议客户为基于 SiC 的应用使用负电源。

    此致、