请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 [ DS90UB964-Q1 ] 1.1V 电源噪声
您好!
根据数据表中的电源噪声要求、我的客户尝试确保1.1V 电源上的噪声位于以下位置。 
根据下面的结果、CSIx 1.1V 电源轨的峰峰值电源噪声约为76mVpp、远高于要求。 
但是、在相同的测量点下、如果 DS90UB964-Q1与电源轨断开连接、则其噪声要小得多、且约为23mVpp。
因此、假设该噪声 来自 DS90UB964-Q1。 
是否预计会出现 DS90UB964-Q1的此电源噪声? 如果合理、我们如何确保电源是否在该范围内?
谢谢、
Ken