This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:1.1V 电源噪声

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687380/ds90ub964-q1-1-1v-power-supply-noise

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 1.1V 电源噪声

您好!

根据数据表中的电源噪声要求、我的客户尝试确保1.1V 电源上的噪声位于以下位置。



根据下面的结果、CSIx 1.1V 电源轨的峰峰值电源噪声约为76mVpp、远高于要求。



但是、在相同的测量点下、如果 DS90UB964-Q1与电源轨断开连接、则其噪声要小得多、且约为23mVpp。
因此、假设该噪声 来自 DS90UB964-Q1。



是否预计会出现 DS90UB964-Q1的此电源噪声? 如果合理、我们如何确保电源是否在该范围内?

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    数据表(表下方的注释)指定了此电源噪声测量的条件。 在这些条件下、建议将不同电源的噪声水平保持在这些限值以下。

    它们是否在目标直流到10MHz 的频带内测量此值? 是否根据数据表中的典型连接图38使用推荐的电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Palaniappan、

    感谢你的答复。 是的、它们遵循数据表中所述的电容器并放置更多电容器。

    VDD_CSIx 引脚的壁橱位置分别为* 0.1uF 和0.01uF

    * 1uF 和两个10uF

    请参阅下图、略有更新。 此电源噪声是否来自 UB964?



    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是否在直流至10MHz 的频率范围内测量此值?
    应调整建议的去耦以抑制噪声。 增加更多的电容和更高的值应该会提高性能。 此外、布局也很重要、建议使用接地平面。 如果不满足噪声级别、则会降低器件性能。