This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350的电容器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709942/capacitors-of-ucc5350

主题中讨论的其他器件:UCC5350

我们有关于 UCC5350的问题。

在数据表第37页中、关于选择 Vcc2电容器、

CVCC2电 μF μF 选择50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC。  

请告诉我们我们为什么必须使用10μF MLCC 和 0.22μF MLCC。

我们的客户希望使用 其他值的电容器。

例如、使用 1μF 而不是0.22μF 或使用三个4.7μF μ F 的电容器等。

我们是否可以使用其他值的电容器?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、  

    对于偏置以支持高峰值电流和高频滤波、建议使用10uF 和0.22uF 电容器。  

    三个4.7uF 并联电容器可用于偏置电路、高频滤波的电容器选择取决于客户系统。 通常、我们建议使用0.22uF 电容、但如果需要、可以对其进行修改。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    使用10μF 和0.22μF 不需要。
    这种理解是否正确?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、  

    您的理解是正确的。 这些值不是必需值。  

    TI 建议使用220nF 至10uF 的 VCC2-VEE2偏置电容器以及一个额外的100nF 并联电容器、以实现高频滤波。  

    偏置电容的值应能够满足打开/关闭 FET 或 IGBT 所需的峰值电流要求。  

    此致、
    Mateo