Other Parts Discussed in Thread: UCC5350
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709942/capacitors-of-ucc5350
主题中讨论的其他器件:UCC5350我们有关于 UCC5350的问题。
在数据表第37页中、关于选择 Vcc2电容器、
CVCC2电 μF μF 选择50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC。
请告诉我们我们为什么必须使用10μF MLCC 和 0.22μF MLCC。
我们的客户希望使用 其他值的电容器。
例如、使用 1μF 而不是0.22μF 或使用三个4.7μF μ F 的电容器等。
我们是否可以使用其他值的电容器?
此致、
西泽高郎