This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB_VBUS 规范和 Vbus 检测功能详细信息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00288, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710536/tusb8041-usb_vbus-specification-and-vbus-detect-function-details

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TIDA-00288

您好!

我将在使用 TUSB8401器件进行设计的电路板上实施板载 USB3集线器、并将其基于 TIDA-00288 4端口 USB 3.0集线器参考设计。

我对 USB_VBUS 引脚、即器件的引脚48的确切用法有一个简短的问题。 在参考设计中、此引脚连接到 USB3连接器的 Vdd 总线。 在外部集线器设计中、此 USB_Vbus 引脚将 由主板上的电源控制器切换至+5V。 数据表指出、必须使用电阻分压器将此电压保持在规格范围内。 但是、我在数据表中找不到有关该引脚确切功能以及该引脚是否具有最大低电压和最小高电压规格的任何详细信息。

在方框图中、它只是显示了引脚进入 Vbus 检测功能。 您能告诉我这个 Vbus 检测块的功能是什么吗?

在我的情况下、我将不会有任何主机电源管理 IC (我将 TUSB840直接集成到电路板中、因此无需电源管理 IC)。 我将有一个可用的 USB 电源使能信号、但这只是一个3.3V 信号。   此信号将在初始化时由 USB 主机启用、因为 TUSB841器件将永久连接、因此 USB 枚举应在加电时立即开始。 ( 在 TUSB8041的 DP 线路上是否有一个集成 ID 电阻器、以便在连接时开始枚举过程?)  

如果我调节电阻分压器、以便在引脚48处产生3.3V I/P 的相同电压、而不是 Vbus 5V 输入。 我希望我的问题足够明确,并提前感谢你的帮助。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    在回答您的第一个问题时、USB_VBUS 引脚是 TUSB8041的电源监控引脚。 TUSB8041数据表第7节的第9页提供了最小和最大电压值。

    在您的第二个问题中、VBUS 检测仅决定 VBUS 是否存在。

    在您的电源管理问题中、如果您可以保证主机将在那里、那么您应该能够将 VBUS 保持在高电平。 是的、如果您将电阻器网络调整为3.3V 输入的相同电压、这应该是可以的。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos、

    非常感谢您回来。

    我认为我有足够的信息可以继续。

    有关 USB_VBUS 引脚规格的信息; 正如您说 USB_VBUS 引脚的电压范围在绝对最大额定值表中有所规定、但我问的是功能范围是什么、即器件确定存在 USB VBUS 之前引脚上需要的最小电压是多少、最大电压是相同的 低电压。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    JB。