主题中讨论的其他器件:TIDA-00288、
您好!
我将在使用 TUSB8401器件进行设计的电路板上实施板载 USB3集线器、并将其基于 TIDA-00288 4端口 USB 3.0集线器参考设计。
我对 USB_VBUS 引脚、即器件的引脚48的确切用法有一个简短的问题。 在参考设计中、此引脚连接到 USB3连接器的 Vdd 总线。 在外部集线器设计中、此 USB_Vbus 引脚将 由主板上的电源控制器切换至+5V。 数据表指出、必须使用电阻分压器将此电压保持在规格范围内。 但是、我在数据表中找不到有关该引脚确切功能以及该引脚是否具有最大低电压和最小高电压规格的任何详细信息。
在方框图中、它只是显示了引脚进入 Vbus 检测功能。 您能告诉我这个 Vbus 检测块的功能是什么吗?
在我的情况下、我将不会有任何主机电源管理 IC (我将 TUSB840直接集成到电路板中、因此无需电源管理 IC)。 我将有一个可用的 USB 电源使能信号、但这只是一个3.3V 信号。 此信号将在初始化时由 USB 主机启用、因为 TUSB841器件将永久连接、因此 USB 枚举应在加电时立即开始。 ( 在 TUSB8041的 DP 线路上是否有一个集成 ID 电阻器、以便在连接时开始枚举过程?)
如果我调节电阻分压器、以便在引脚48处产生3.3V I/P 的相同电压、而不是 Vbus 5V 输入。 我希望我的问题足够明确,并提前感谢你的帮助。
此致、
JB