This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:如何将 CTLE 设置为最大增益

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709516/ds125df410-how-to-set-ctle-to-maximum-gain

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:DS125DF111、

大家好、

请允许我询问您如何将 CTLE 增益设置为最大值。

我们的客户需要更高的增益设置来进行信号调节。

我认为自适应 CTLE 增益表在6.25GHz 时没有+34dB 升压的最大增益设置。

如果这是真的,哪个值将是 REG 0x03中的最大升压设置?

在固定 CTLE 模式下使用时是否为 REG 0x03 = 0xFF?

DS125DF111数据表在自适应增益表中显示了"0xF9"的寄存器设置为33dB@6.25GHz。

但是、DS125DF410数据表在自适应增益表中将"0xA5"显示为最大增益。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    以选择最大 CTLE 增益。

    写入通道寄存器位置0x2D[3]= 1'b

    写入通道寄存器位置0x03[7:0]= FF'h

    FF'h 是 CTLE 可能的绝对最大增益。

    此致、

    Lee

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    感谢您的快速响应。 我明白了。

    此致、
    Kawai