请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF410 主题中讨论的其他器件:DS125DF111、
大家好、
请允许我询问您如何将 CTLE 增益设置为最大值。
我们的客户需要更高的增益设置来进行信号调节。
我认为自适应 CTLE 增益表在6.25GHz 时没有+34dB 升压的最大增益设置。
如果这是真的,哪个值将是 REG 0x03中的最大升压设置?
在固定 CTLE 模式下使用时是否为 REG 0x03 = 0xFF?
DS125DF111数据表在自适应增益表中显示了"0xF9"的寄存器设置为33dB@6.25GHz。
但是、DS125DF410数据表在自适应增益表中将"0xA5"显示为最大增益。
此致、
Kawai