This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:Zynq-7000的 TUSB1210时序问题是否已解决?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB1210-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685943/tusb1210-q1-tusb1210-timing-issue-with-zynq-7000-solved-or-not

器件型号:TUSB1210-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB1210

您好!

我在该主题(https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/522352)上看到 Zynq-7000的 TUSB1210时序问题已解决。

 

我需要使用汽车级版本(TUSB1210-Q1)。 其数据表中未包含与 Zynq-7000兼容所需的新延迟规格。

 

TUSB1210-Q1是否完全缺少新的时序规格?

 

TUSB1210-Q1和 TUSB1210之间的时序是否不同?

 

谢谢你

 

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在检查此问题、并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB1210-Q1和 TUSB1210的时序应相同、因此 TUSB1210-Q1可以与 Zynq-7000搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 我唯一关心的是“应该”。 您能否确认这两部分的时间安排相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、两个部分的时间相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!