请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210-Q1 主题中讨论的其他器件:TUSB1210、
您好!
我在该主题(https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/522352)上看到 Zynq-7000的 TUSB1210时序问题已解决。
我需要使用汽车级版本(TUSB1210-Q1)。 其数据表中未包含与 Zynq-7000兼容所需的新延迟规格。
TUSB1210-Q1是否完全缺少新的时序规格?
TUSB1210-Q1和 TUSB1210之间的时序是否不同?
谢谢你
弗朗西斯科