This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544在读取时使 SDA 保持低电平

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685513/pca9544a-pca9544-keeps-sda-low-on-a-read

器件型号:PCA9544A

我可以写入 PCA9544和 ACK、但当我从器件读取时、SDA 线在 ACK 后保持低电平、直到电源复位。

我在器件周围的所有 I2C 总线上有4k7上拉电阻器、在所有!INT 线路上有10k 上拉电阻器、地址线路连接到3V3或 GND。 THERR 也是电源(3V3)线路上的1U 和0.1u 电容器。

会导致这种情况发生的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ian、

    当您看到 SDA 线路锁存为低电平时、您能否在读取之前和读取期间提供通信的示波器截图?

    您是否能够使用9~18 μ s 时钟脉冲对 SCL 线路进行脉冲、然后能够检查 SDA 是否解锁?

    "会导致这种情况发生的原因是什么?"
    如果器件的状态机在通信期间出现干扰、则可能会导致这种情况。 例如、它看到的是其地址和 ACK、但从未看到上升沿到第9个时钟周期(等待 ACK 的周期)、因此在看到新的时钟周期之前不会释放。

    该器件是一个开关、因此我还想知道开关另一侧的从器件之一是否可能将线路保持在低电平。 您是否只能对开关进行下电上电并检查其他通道上的 SDA 线路、以确保在通道启用之前 SDA 没有卡滞?

    此外、请在打开器件时检查 VCC 的上升沿。 数据表的第11节讨论了一个已知问题,即电源上电复位不良,可能导致器件出现故障,但通常这不是出现的问题.....

    请告诉我您的调查结果。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、这是 SDA 线保持低电平的原因。  上拉电阻器未正确焊接。

    Ian