请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9544A 我可以写入 PCA9544和 ACK、但当我从器件读取时、SDA 线在 ACK 后保持低电平、直到电源复位。
我在器件周围的所有 I2C 总线上有4k7上拉电阻器、在所有!INT 线路上有10k 上拉电阻器、地址线路连接到3V3或 GND。 THERR 也是电源(3V3)线路上的1U 和0.1u 电容器。
会导致这种情况发生的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以写入 PCA9544和 ACK、但当我从器件读取时、SDA 线在 ACK 后保持低电平、直到电源复位。
我在器件周围的所有 I2C 总线上有4k7上拉电阻器、在所有!INT 线路上有10k 上拉电阻器、地址线路连接到3V3或 GND。 THERR 也是电源(3V3)线路上的1U 和0.1u 电容器。
会导致这种情况发生的原因是什么?