请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10034 主题中讨论的其他器件: 66AK2H14、 TLK10232、 TLK10031
大家好、我正在尝试在66AK2H14 ARM+DSP 上查找适用于10G 端口的 PHY。 处理器具有 XFI 输出并支持10GBASE-KR。 TLK10034的数据表在第156页中规定:"通过连接到需要 SFI 或 XFI 电信号的光学模块、该器件还可用于光学物理层(如10GBASE-SR 或10GBASE-LR)。" 这是文档中唯一提到 XFI 的地方。 我的问题是、该器件能否与 ARM+DSP 连接、还是应该继续寻找另一个 PHY?
谢谢、
Joe