This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:10G PHY 选择

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, 66AK2H14, TLK10232, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685492/tlk10034-10g-phy-selection

器件型号:TLK10034
主题中讨论的其他器件: 66AK2H14TLK10232TLK10031

大家好、我正在尝试在66AK2H14 ARM+DSP 上查找适用于10G 端口的 PHY。 处理器具有 XFI 输出并支持10GBASE-KR。 TLK10034的数据表在第156页中规定:"通过连接到需要 SFI 或 XFI 电信号的光学模块、该器件还可用于光学物理层(如10GBASE-SR 或10GBASE-LR)。" 这是文档中唯一提到 XFI 的地方。 我的问题是、该器件能否与 ARM+DSP 连接、还是应该继续寻找另一个 PHY?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    TLK10034可与 XFI 配合使用、即使数据表并未详细说明。 有些客户使用它来连接光学模块。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser、

    您好、66AK2H14 XFI (10G)的输出具有1-TX 对和1-RX 对(端口0)以及1-TX 对和1-RX 对(端口1)。

    TLK10034的端口 A 有4个 TX 对和4个 RX 对、端口 B 也是如此。数据表未说明如何配置 XAUI 或 XFI 输入。

    我正在努力寻找一款能够与此 ARM+DSP 配合使用的 PHY。 希望事情能够得到解决。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我认为您需要将66AK2H14的10G XFI 输出连接到高速端:
    66AK2H14 (XFI)<=>(XFI)[高速侧] TLK10232 [低速侧](XAUI)

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、

    您好、那么它将是这样的:

    66AK2H14 (XFI)<=>(XFI)[高速侧] TLK10232 [低速侧](XAUI)<=>TLK10034 (XAUI)。

    听起来可以执行。 我必须对 TLK10232和 TLK10034进行编程。

    注释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、

    快速问题、TLK10232上将连接到66AK2H14上 MDIO 接口的 MDIO 接口、对吧?

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    如果只需要2个通道、则可以使用 TLK10232 (如果只使用1个通道、则可以使用 TLK10031)。

    TLK10232上的 MDIO 接口可连接到66AK2H14的 MDIO、以便处理器可以发送适当的命令来正确配置 TLK10232。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yaser! 我将打印这两个数据表并仔细查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser、

    大家好、我的同事绘制了这张连接图。

    这是您想象的事情会如何工作的吗?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、

    大家好、我的同事找到了以下文档:

    www.ti.com/.../spry268.pdf

    想知道这是否是一个解决方案? 在我看来、直接连接到 XFP 应该能够连接到另一个 XFP、可能位于10G 交换机中。 我必须承认,我是这个网络世界的新用户,所以这听起来可能是愚蠢的。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    这取决于您最终想要做什么。 如果您只想将66AK2H14连接到光学模块、那么该白皮书建议的内容似乎就是您想要的内容。 要确认并获取更多信息/详细信息、您可能需要将问题(基本上是您的最后一篇文章)发布到66AK2H14论坛、以获取合适人员的支持。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    我们决定直接连接到 XFP。 为您快速提出的问题。 这是否允许我们连接到10G XFP 交换机?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我不确定。 您确实需要将此问题发布到66AK2H14处理器团队、以确保其能够处理此配置。 请为66AK2H14团队新设一个帖子。

    此致、
    相位