This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:DS26LV32

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685901/ds26lv32at-ds26lv32

器件型号:DS26LV32AT

您好!

关于 2012年5月起名为 DS26LV32AT 的前一个帖子中的以下陈述:

' RS-422输入的额定输入电平为+10V 至-10V、并符合 RS-422输入电流规格。  这些输入非常可靠、我不希望它们成为问题。"

当 IC 断电时、即 Vcc 上的0V、RS-422输入是否能够承受有源信号?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    是的、RS-422输入具有相同的绝对最大额定值、并且在器件通电或断电时表现出相同的泄漏特性。 您可以在数据表的图10中在某种程度上看到这一点。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    非常感谢!

    Leo