Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685901/ds26lv32at-ds26lv32
器件型号:DS26LV32AT您好!
关于 2012年5月起名为 DS26LV32AT 的前一个帖子中的以下陈述:
' RS-422输入的额定输入电平为+10V 至-10V、并符合 RS-422输入电流规格。 这些输入非常可靠、我不希望它们成为问题。"
当 IC 断电时、即 Vcc 上的0V、RS-422输入是否能够承受有源信号?
谢谢、
Leo