This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:关于功耗、想要增加上拉电阻、对吧?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709390/sn65hvd72-about-power-consumption-want-to-increase-pull-high-resistance-is-it-ok

器件型号:SN65HVD72

你(们)好

关于功耗,我的客户 希望将 R130电阻提高到兆电平,这是可以的吗?

另一个上拉高电阻是否可以导入100K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    SN65HVD72实际上具有内部失效防护偏置、因此这些外部偏置电阻器只为系统提供额外的稳定性。 如果客户愿意以这种额外的总线稳定性换取更低的功耗、则器件的内部组件应完成相同的任务。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    更详细地说、失效防护偏置是一种在与其他源断开连接时为引脚提供"默认"值的方法。 这可确保当总线空闲、开路或短路、或引脚悬空时、器件仍以可预测的方式运行。 因此、如果这些上拉电阻器急剧增加或移除、并且器件引脚断开(或连接到高阻抗线路)、器件引脚将遵循数据表中表1和表2给出的行为。

    关于增加/移除总线上拉电阻器(R130和 R137)、该器件在禁用驱动器时将输入(A 和 B)视为高阻抗、因此、如果同一总线上的其他器件在闲置时依赖总线偏置、则应包含这些电阻器。

    此致、

    Eric