This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:与#39;VBUS#39相关的问题;

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, AM5728, TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709170/tusb422-questions-related-to-vbus

主题中讨论的其他器件:TUSB422AM5728TUSB321TUSB320

您好!

在我们的设计中、功率要求为25-30W、我们希望使用任何带有 USB type C 连接器的30W 适配器为电路板供电。我们的电路板将具有 USB type C 插座来连接此外部适配器。来自该连接器的电源也将为电路板供电 也会为我们设计中的电池充电(基本上用作灌电流)。 因此、我们计划在设计中使用 TUSB422。 现在、我的问题是、

我们的设计中是否需要 TUSB422、或者我们是否可以将电路板直接连接到插座的 VBUS 信号?

TUSB422是否可与 TI 的 AM5728处理器配合使用?

如所附 PDF 的" DRP 应用中的 fig.no.76 TUSB"所示、我们能否将 VBUS (红色)连接到电路板电源

这样我们的电路板就会通电、电池也会充电?

谢谢阅读。

e2e.ti.com/.../tusb422.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhiraj、

    您的器件是用作数据通信的接收端还是源端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过在插座上为 D+和 D-提供短路、将 USB 2.0 D+/D-信号从插座直接连接到处理器的 USB2.0接口。我们不使用其他信号、这里的电源是我们的优先考虑因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhirraj、

    1.由于您正在尝试创建 Type C DCP,因此您仍然需要一个 CC 线路控制器来通告端口的功率能力。 TUSB422、TUSB320、TUSB321可满足您的应用需求。

    2. TUSB422可由 AM5728处理器通过 I2C 接口进行配置。

    如图76所示、VBUS 需要直接连接到您的电路板。 您的电路板是仅由 Vbus 还是电池供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。
    在没有 VBUS 的情况下、我们的电路板也将由电池供电。