Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, AM5728, TUSB321, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TUSB422、 AM5728、 TUSB321、 TUSB320
您好!
在我们的设计中、功率要求为25-30W、我们希望使用任何带有 USB type C 连接器的30W 适配器为电路板供电。我们的电路板将具有 USB type C 插座来连接此外部适配器。来自该连接器的电源也将为电路板供电 也会为我们设计中的电池充电(基本上用作灌电流)。 因此、我们计划在设计中使用 TUSB422。 现在、我的问题是、
我们的设计中是否需要 TUSB422、或者我们是否可以将电路板直接连接到插座的 VBUS 信号?
TUSB422是否可与 TI 的 AM5728处理器配合使用?
如所附 PDF 的" DRP 应用中的 fig.no.76 TUSB"所示、我们能否将 VBUS (红色)连接到电路板电源
这样我们的电路板就会通电、电池也会充电?
谢谢阅读。