This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:"USB Device not recognized (无法识别 USB 设备)"每次插入 USB 电缆时出错

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705322/tusb2046b-usb-device-not-recognized-error-whenever-the-usb-cable-is-plugged-in

器件型号:TUSB2046B

团队:客户使用 TUSB2046BVF 在不同产品中生产了数千块电路板。 在使用适用于100多种已发货产品的相同器件和电路板设计测试新电路板时、只要将 USB 电缆插入产品、它们就会出现"USB Device Not Recognized (无法识别 USB 设备)"错误。 在 Device Manager (设备管理器)中、将显示 USB 集线器、适用于我们应用的 HID 兼容设备以及一个未使用的端口。 集线器上其他两个未使用的端口显示为"Unknown USB Device"(未知 USB 设备)并显示错误。 芯片上两个未使用端口的引脚不会引出以连接任何东西。

该错误将是我们客户的问题、并会产生客户呼叫。 我可以发送错误和原理图的屏幕电容器。 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进:

    我在数据表中没有看到如何终止未使用的下行端口。 客户星期三做了一些研究、他在论坛上看到下游端口需要具有15K 欧姆的下拉电阻器。 我不明白为什么精确修订和设计的前150个电路板没有电阻器就没有问题。 我们仍有首150块电路板的库存、设计正常、从未出现故障。 最后一个运行的50个板是出现问题的地方。


    问题:

    1.有什么想法可以在 USB 集线器电路中寻找什么来挽救50块电路板的最后一个运行?

    2.您能否发送下行端口内部电路的原理图?

    3.您是否知道 USB 集线器芯片内部是否发生了变化?

    4.某些日期编码集线器的初始化方式是否不同?

    再次感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser

    TUSB2046B 是一种成熟的设计、TUSB2046B 的设计未做任何更改。

    当使用15K 下拉电阻终止未使用的端口时、是否解决了"USB device not recognized (USB 设备无法识别)"问题?

    请继续向我发送原理图、如果可能、请在主机和集线器之间以及集线器和器件之间发送 USB 日志文件。

    集线器是自供电还是总线供电? 该器件是自供电还是总线供电?

    您是否检查了 TUSB2046B 的散热焊盘焊接并确保其覆盖范围良好?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    此问题是否有任何更新?

    此致、
    JMMN