Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2046B 团队:客户使用 TUSB2046BVF 在不同产品中生产了数千块电路板。 在使用适用于100多种已发货产品的相同器件和电路板设计测试新电路板时、只要将 USB 电缆插入产品、它们就会出现"USB Device Not Recognized (无法识别 USB 设备)"错误。 在 Device Manager (设备管理器)中、将显示 USB 集线器、适用于我们应用的 HID 兼容设备以及一个未使用的端口。 集线器上其他两个未使用的端口显示为"Unknown USB Device"(未知 USB 设备)并显示错误。 芯片上两个未使用端口的引脚不会引出以连接任何东西。
该错误将是我们客户的问题、并会产生客户呼叫。 我可以发送错误和原理图的屏幕电容器。 请提供建议。 谢谢你。