请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 尊敬的所有人:
您能否帮助查看采用 DP83867IR 的原理图设计?
尤其是对于 LED_0和 LED_2与 CPLD 的连接。 我们发现 LED_0和 LED_2均内部断电。
客户想要配置 LED_0以指示仅建立的链路、并将 LED_2配置为仅指示1000M TX/RX、客户希望将这些 LED_0和 LED_2直接连接到 CPLD、 因此、他们询问是否可以直接连接到 CPLD、而无需任何外部下拉。
此致
徐文